This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:SDKv5.10:CC1352R 示例程序 SysConfig 1.8.0生成错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1011186/lpstk-cc1352r-sdkv5-10-cc1352r-example-programs-sysconfig-1-8-0-build-error

器件型号:LPSTK-CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在尝试使用 CCSv10.2构建 LPSTK-CC1352R SDKv5.10示例程序、并且遇到与所需的 SysConfig 版本1.8.0及更高版本相关的构建错误。 但是、我安装了此版本。 如何解决此问题?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用了所需版本的 CCS、部分版本说明的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    -kel