主题中讨论的其他器件: CC 调试器
我们对 CC1125进行射频测试,芯片输出的最大功率仅为大约7dBm (我们设置为15dBm),
现在、我们对寄存器配置问题有疑问、需要帮助进行分析
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们对 CC1125进行射频测试,芯片输出的最大功率仅为大约7dBm (我们设置为15dBm),
现在、我们对寄存器配置问题有疑问、需要帮助进行分析
在 本项目中、不支持对 Smart RF 进行测试。 它只能通过发送命令(CMD)进行设置。 发送的命令如下:
insmod /lib/modules/3.18.48/extra/cc1125.ko
CD /sys/bus/spi/devices/spi1.0
echo "43">读取&& dmesg -c
/*设置频率*/
回显"12044 86">写入&& dmesg -c
回显"12045 236">写入&& dmesg -c
回显"12046 40">写入&& dmesg -c
回显"12049 5">写入&& dmesg -c
/*设置调制模式2-GFSK*/
echo "11 10"> write && dmesg -c
/*设置功率 15dBm*/
回显"43 127">写入&& dmesg -c
/*启用 TX*/
echo "53"> cmd && dmesg -c
原理图:
原理图(部分)
PCB:
测试结果:
如果您可以将客户的硬件连接到 CC-Debugger、这是理想的选择。
有关如何连接的更多信息: https://www.ti.com/lit/swru197