请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1 主题中讨论的其他器件:CC1352P、 CC1352R
尊敬的所有 TI 工程师和专家:
我想了解有关 CC1352P 与 CC1352R 的更多信息。 我的工作频率范围为920MHz 至925MHz。
- 以下哪一项更适合用作室外收集器或集中器?
- 以下哪一项更适合用作 MCU 传输传感器读数?
- 每个通道可以处理多少个频率通道?
- 每个频率通道可处理多少数据速率或传感器节点?
谨致你的信,
Timmy