This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:48MHz 晶体的布线略有不同

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1010395/cc1352r-slightly-different-routing-for-48mhz-crystal

器件型号:CC1352R

你(们)好。

我将使用 CC1352R 生产定制板、并使用915MHz 频率进行通信。

为了更好地分配其他组件、PCB 设计团队改变了48MHz 晶体的位置。

新设计如下:




该参考设计(Launchpad CC1352R)如下所示






问题:新设计是否正常? 或者、以这种方式更改48MHz 晶体位置(关于频移和其他相关影响)是否有风险? 布线宽度也从0.152mm 更改为0.102mm (4mil)

欢迎您提供有关此主题的任何意见。

感谢您的帮助、
布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我看不到 xtal 的新布局有任何问题。 在 xtal 下方保留一个实心 GND 平面、并在层2上将布线至芯片。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard

    我们还计划在该层(顶部)和 GND 之间使用0.086mm 的预浸材料厚度、尽管我们之前使用的是0.125mm。 我想这方面也没有大问题、对吧?

    射频迹线与该新距离匹配。  

    此致、

      布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    如果预浸材料厚度因参考设计而减小得过大(175um)、则会产生额外的容性负载、从而稍微对滤波器进行调优。 如果您可以更接近175um、则更愿意这样做、否则、如果减小得太大、可能会有稍微调整组件值的风险。

    此致、

      Richard