This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:天线选项?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1010637/lpstk-cc1352r-antenna-options

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: HDC2080

您好!

我在 LPSTK-CC1352R 上看到了2个天线选项、  即外部天线和 PCB 天线。 默认情况下、开箱即用使用什么天线? 如何切换到使用 PCB 天线或外部天线?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPSTK 的原理图可从以下位置获取: https://www.ti.com/lit/zip/swrr170

    可以看到、低于1GHz 路径连接到 SMA、默认情况下、2.4GHz 路径连接到 PCB 天线。 因此、SMA 和 PCB 天线涵盖不同的频段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是另外一个问题。 如果我移除低于1GHz 的外部天线、可以这样做吗?这将如何影响低于1GHz 的通信? 我想将 LPSTK-CC1352R 放入冰盒中、并使用 HDC2080测量低温。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 SMA 连接器将会产生非常糟糕的性能。 如果要将器件放置在冰盒中、则需要一些性能才能通过冰盒、这意味着必须将某种形式的天线连接到 SMA 连接器。