This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:RTC 精度

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1009632/cc1312r-rtc-accuracy

器件型号:CC1312R

各位专家:

我们的客户询问 RTC 的准确性。 我认为这取决于32kHz RC 振荡器。 我们应该如何回答这个问题?

请问您的专家对此有何建议/意见?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    实时时钟(RTC)的频率精度不直接取决于32kHz RC 振荡器的频率精度。

    可以通过测量 RCOSC_LF 相对于 XOSC_HF 的频率误差并补偿 RTC 节拍速度来校准 RTC。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您对此发表的评论。

    我知道可以通过测量 RCOSC_LF 的频率误差来校准 RTC。 但是、客户询问 RTC 的准确性。 我应该如何回答这个问题?

    是否很难说出该精度值?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用内部 RCOSC_LF、则精度 为±500ppm。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、大多数器件都具有此精度、但并非所有器件都具有此精度。 编写软件时应考虑到某些器件可能具有大约+/- 1500ppm 的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的澄清。

    我与我们的客户共享了此 URL。

    此致、

    宫崎