This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:低温下的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1008167/cc1125-problems-at-low-temperature

器件型号:CC1125

您好!

我的客户在低温条件下面临 CC1125带来的挑战。

它们很难在-5...-15°C 时启动/建立通信

是否有权变措施?

提前感谢 LTO

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否在该温度下进行了 SCAL?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、一如既往。

    BTW、是否有更详细的寄存器  XOSC5...XOSC0说明?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XOSC5-0:除了 SmartRF Studio 中提供的寄存器说明中所涵盖的内容之外。  

    xtal 的温度依赖性是否会导致问题?  

    对于窄带系统、TX 和 RX 器件之间的频率偏移过大可能导致无链路或链路质量非常差。 确保接收所需的最小 RX 带宽由下式给出:RX BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振* FSK 的射频工作频率 信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率 偏差(卡森规则)。  

    首先检查 RX 和 TX 侧的中心频率、以验证 RX BW 设置是否足够大。 对于快速调试、还应尝试将 RX BW 提高一步。