This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 AES CBC 解密-- Martin

Guru**** 2524240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1008366/cc1200-cc1200-aes-cbc-decrypt----martin

器件型号:CC1200

尊敬的 Martin:

  请参考7年前的代码片段: runAesCtrlClockEncryption

此代码对16字节数据块进行操作。  这是否可以增加?

此外、本文还指出、较大的数据数组会一次对块进行编码。  每个新的块与前一个块执行异或运算。  

如果我一次只对块进行编码/解码并将其视为独立(不使用 prev 块进行检查)、该怎么办?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否链接您所引用的确切文章和代码片段?