This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:低功耗模式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1007672/cc1125-low-power-mode

器件型号:CC1125

您好、先生、

 在数据表的第4.9.2章"低功耗模式"中有一个峰值电流。

客户想知道该模型中有平均电流参数、

或者、您认为峰值电流时间是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读取该数字时、峰值电流是芯片实际处于 RX 和接收状态时的电流。 查看 https://www.ti.com/lit/pdf/swra428中的图9 、您可以看到、当芯片被唤醒时、功耗较低、同时同步被校准等、但在达到最大值后保持稳定 然后、它将具有峰值电流、直到从 RX 流出。 这意味着、如果您处于 RX 中一段时间、平均电流将接近峰值电流。  

    如果他们需要较低的平均 RX 电流、他们需要按照我链接到的应用手册中所述进入监听模式。