This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:缩短 CC1352P 传输持续时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1006783/cc1352p-reducing-cc1352p-transmission-duration

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

我使用的是示例程序- CC1352P-2 LaunchPad/TI Drivers/rfPacketTx/CCS Compiler/rfPacketTx。

rf_EventMask terminationReason = rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&rf_cmdPropTx、rf_PriorityNormal、NULL、0);

传输数据包、该方法在 TI 驱动程序中实现。 此方法需要大约15ms 的时间来传输60字节@ 450MHz、GFSK 25kHz DEV、128kbps 数据速率和10ms 的时间来传输60字节@ 450MHz、GFSK 25kHz DEV、200kbps 数据速率、最大可能值。

此外、RF_runCmd 方法会进行阻断。 是否有任何方法可以更快地执行 RF_runCmd? 是否有其他方法可用于加快该过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果您在433MHz 频带下运行、则需要使用 P4 LP 而不是 P2 LP (针对868MHz 进行了优化)。

    以128kbps 的速率传输有效载荷为60字节的数据包需要(4 + 4 + 1 + 60 + 2)*8/128000 = 4.44ms,这一次可以通过使用 energyTrace 并查看当前配置文件来验证。

    不确定在得到15ms 时是如何测量时间的。

    执行 RF_runCmd 会阻止、并且在发送数据包之前不会返回。 您可以将其替换为 rf_postCmd(),它将在不等待命令完成的情况下返回。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为了测试、我使用 P2。 我们的最终硬件遵循 P4。 我们知道 P2未针对433MHz 进行优化。

    2.在 RF_runCmd ()之前,我将 GPIO 设置为低电平,在执行此命令之后,我将相同的 GPIO 设置为高电平。 我将使用示波器测量低-高脉冲。 此命令所花费的时间超过10ms。

    3.我们使用 RF_runCmd()作为阻塞语句。 我们对它很满意、但它应该更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您无法应用魔术设置来加快 RF_runCmd (或其他命令)的速度。

    我唯一能想到的是、您可以使用编译器的优化设置。

    如果您没有时间等待阻塞呼叫、我不理解为什么您不能改用 RF_postCmd。

    您还可以使用命令的启动触发器来确保在给定的时间执行命令。

    Siri