This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201的 wM-Bus 堆栈

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/997259/cc1201-wm-bus-stack-for-cc1201

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1310

大家好、

我正在寻找无线 M-Bus 标准的堆栈实现(EN13757-4:2014-2)。

我在 TI 网站上找到了适用于 CC11x 和 CC13x 系列的此类实现方案。

 

是否还有适用于 CC1201的此类堆栈?


谢谢
Eran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 仅提供适用于 CC13x0的堆栈。 对于 CC120x、请联系 Stackforce 以查看它们是否具有可用于您要使用的 MCU 的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在 TI.com 上看到有这样的解决方案:

     

    软件解决方案:
    wM-Bus 堆栈– 对于希望缩短开发周期并开发计量产品的客户、TI 提供了一个符合 OMSv4.1.2标准且经过现场验证的 wM-Bus 堆栈。 这是一个完整的软件解决方案、支持 SimpleLink 低于1GHz 和双频带无线 MCU。 与 CC1310和 CC1350一起使用时,该堆栈“免费”且免专利费。

    注意: 还支持多个其他 TI 硬件平台、包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器的双芯片解决方案、特别是868和169 MHz 频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它存在一个解决方案、但您必须联系编写堆栈的 Stackforce 以检查可用性。