This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:对于868MHz、LAUNCHXL-CC13-90EU 或 LAUNCHXL-CC13-90US?

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/997368/cc1310-launchxl-cc13-90eu-or-launchxl-cc13-90us-for-868mhz

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

大家好、团队成员!

客户将与  CC1190一起评估 CC1310。

他需要868MHz 频段。

 这些 LaunchPad 中的哪一个支持此频带? 除了 符合性声明之外、它们之间还有什么区别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 www.ti.com/.../swra542。对于此频率、应使用 EU 版本。

    ETSI 和 FCC 规则是相当不同的、这意味着 EU 和 FCC 版本具有不同的滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    感谢你的帮助。 玩得开心!