This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:无法使用 LPSTK 上 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (版本4.40.04.04)中的示例项目 i2ctmp 访问 TMP117或任何其他温度传感器。

Guru**** 2815285 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, TMP117, CC1352R, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/995531/lpstk-cc1352r-unable-to-access-tmp117-or-any-other-temperature-sensor-using-example-project-i2ctmp-from-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-version-4-40-04-04-on-lpstk

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:HDC2080TMP117CC1352ROPT3001

我正在尝试从 LPSTK 的 HDC2080传感器获取温度和湿度数据。 为此、我首先尝试运行一个示例项目。 当我在 LPSTK 上运行该项目时、它始终仅显示零作为温度值。 请建议我解决此问题。 我想从这个示例项目中访问 TMP117传感器来获得温度值、这样我就可以学习如何使用 HDC2080。 在所附的图像中、我将显示示例工程 i2ctmp 的输出结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、  

    您是否对项目进行了任何修改?  

    您是否从 i2c 函数中获得任何错误消息? 如果是、它们是什么?

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有对给定的代码进行任何修改。 我刚刚在 LPSTK 上进行了调试并运行了代码。 没有从任何函数接收到错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CC1352R launchpad 调试 lpstk 上的代码。 我希望跳线的连接可以正常、因为我运行了一些具有相同配置的其他示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、  

    您能否访问任何其他传感器?

    您已经测试了哪些元件来访问传感器?

    您能否运行 multi_sensorTM 项目并查看日志中是否有传感器的任何值?   

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功地在 lpstk 上运行 i2copt3001示例项目。 在此示例项目中、我从传感器 opt3001正确接收光学传感器数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你在干什么。 由于 LPSTK 没有 TMP117、因此您将无法读取温度。 由于 HDC2080DMB 具有不同的从器件地址、因此您必须更改代码。 查看航行代码(e2e.ti.com/.../lpstk-cc1352r-adding-sensor-supporthttps://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987917/lpstk-cc1352r-adding-sensor-support)