This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:光传感器应用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, OPT3004, CC2520, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/992742/cc1310-light-sensor-application

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: OPT3004CC2520CC2652R

大家好、

你好。

我们的客户正在为其无线光传感器项目寻找价格低廉的 MCU。 包括所有无源器件在内的每个单元的预算为6.0美元。  目标是为欧洲868MHz 频带提供具有微控制器、发送器和接收器的单芯片。 他将添加晶体和无源组件以及迹线 PCB 天线。
它是一款用于检测光的行业无线传感器。  目标是5、000个单位/年。 范围必须是几百米。您是否为该应用推荐 CC1310或任何其他最新的器件?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于我们现在推出的产品、CC1310听起来是一款很好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 CC1310用作射频 SOC、将 OPT3004用作光传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    你好。

    只是客户提出的后续问题。 他们 想知道像我们的 CC2520这样的 Zigbee 解决方案是否会比 CC1310组件更长的电池寿命? 在网格中、它们可以承受130英尺的范围。 可以通过 CC2520和同一 PCB 上的迹线 PCB 天线来实现该范围吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2520是一种旧解决方案,建议将 CC2652R 用于新的 Zigbee 设计。 使用运行 Zigbee 应用的 CC2652R 实现130英尺视线范围的无线电覆盖是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个黄。 CC26xx 系列的功耗比 CC25xx 低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    我们的 Zigbee SubGHz 网状网络是否与 CC26xx 系列兼容、或者是否使用其他产品系列? Zigbee SubGHz 网状网络中单个跃点的最大范围是多少?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC26xx 系列仅为2.4GHz、因此无法运行  Zigbee SubGHz 网状网络。 对于 SubGHz 解决方案、您应该查看 CC13xx 系列。