This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:868MHz 传感器无线协议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/994939/cc1101-868mhz-sensor-wireless-protocol

器件型号:CC1101

您好!

我想为警报中心设计一个使用868MHz 的传感器。

这些应用是否有任何数据协议? 还是每个制造商都使用自己的协议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、对于868MHz、一些公司使用自己的协议、而其他公司使用标准、或者在某些情况下从标准开始、但开发自己的标准。  

    由于这是针对警报中心的、我认为安全是一个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到这些标准协议?

    是的、安全性也是一个问题。 我应该考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部进行了检查、我相信大多数公司都使用他们的协议。 通常使用星型网络。  

    对于 CC13xx、您可以查看15.4堆栈。 您在此处选择 CC1101的主要原因是什么?

    我不是一名安全专家、我们通常不建议/提供安全解决方案、因为这是一个非常复杂的主题、如果忽视某个问题、很容易留下安全漏洞。 安全性也是一个系统级参数、此论坛基本上详细介绍了如何使用芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味 着"通用"传感器器件几乎不可能实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是"通用"传感器、则表示传感器适合供应商"A"、"B"等发出的警报系统:是的、这几乎是不可能的。 在10到15年前、世界各地部署了许多系统、当时、标准化进展非常有限。