This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:无法连接 CC1101

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/995165/cc1101-cc1101-cannot-be-connected

器件型号:CC1101

您好 TI 团队、

目前、我的客户遇到 CC1101无法连接的问题、如下所示  

1.不良现象的表现是:组装的成品无法连接,半成品正常连接。 初步判断是信号强度有问题。
2.用新的 CC1101替换坏的 PCB 并将其重新组装到成品中。 CC1101可正常连接。
3.坏的 IC 恢复到坏的 PCB,然后组装到成品中,CC1101无法连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑有两个因素:-输出功率-频率偏移应在半成品和成品上测量输出频率和功率、以验证是否可以在这两个参数上找到增量。 从传导测量开始、因为这些测量最容易重现、而继续进行辐射测量。