This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:IEEE 802.15.4g

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1200DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/994467/cc1200-ieee-802-15-4g

器件型号:CC1200

你好。

我将 cc1200dk 和 cc120x_ease_link.eww 与 IAR 和 SmartRF Studio 一起 用于寄存器、但当我将寄存器的值更改为以802进行通信时。 15. 4g。 TX CC1200仅发送2个数据包、然后停止、Rx 1不接收数据包。

您是否有解决方案仍使用此代码、但使用802.15.4g?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoann、  

    遗憾的是、这不是我们提供的示例。 祝您的项目顺利。  

    谢谢、
    ELIN