This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:编程帮助

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/993741/cc85xxdk-headset-rd-programming-help

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD

经过大量工作、我按照此无线耳机的参考设计制作了一些板。

现在、我必须对器件/s 进行编程  我找到了 PurePath 无线配置器。

我可以选择项目、它显示图像生成状态、一切正常。

我将 CC 调试器连接到计算机和其中一个板、然后加电。  

已按下 CC 调试器上的复位按钮。  这会使窗户发出白光、但没有其他明显的现象发生。

编程窗口未显示任何已连接的器件。

我不确定接下来要检查什么。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保遵循 用户指南的第5节。 然后验证计算机是否检测到 CC 调试器、如果相关、请尝试 执行此操作。

    如果在将 CC 调试器连接到 CC85xx 后按下"Reset"按钮、会发生什么情况?
    调试器上的 LED 是哪种颜色(红色=未检测到芯片)?  
    PPW 配置器报告什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    下面是配置器的屏幕截图。  CC 调试器有一个绿色指示灯。  复位按钮的功能如上所述。  Windows 10。



    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您提供这些详细信息。 最好使用设备管理器(Microsoft Windows 工具)验证系统是否正确检测到调试器。

    为了达到这一目的、我还会尝试使用"管理员权限"打开 PPW。

    随时向我们提供最新信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在设备管理器中、我看不到它-但我不知道我在寻找什么、或者它应该在哪个组中...

    我还尝试以管理员身份运行、屏幕与我之前发送的图像相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我建议查看 CC 调试器用户指南(www.ti.com/lit/swru197)并确保正确配置 Windows 系统。 您可能还需要更新 CC 调试器用户的固件。

    此致、