This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:如何展开 RX 窗口?

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/993198/cc1120-how-can-i-expand-the-rx-window

器件型号:CC1120

大家好、

我们希望您在下面的客户咨询中提供帮助。

我将169Mhz 无线电(CC1120)设置为169.406250Mhz 频率。 我必须接收容差为+/- 1.5Khz 的数据。 通过执行一些测试、我已经验证了高达+/- 700Hz 的数据是否正确接收、但不超过该值。 如何展开 RX 窗口?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要更改 Rx 带宽、主要是 CHAN_BW 寄存器和 IQIC 寄存器。

    在适用于 CC1120通用169MHz PHY 的 SmartRF Studio 中、有三个具有不同 Rx 带宽的 PHY:10kHz、25kHz 和50kHz。

      您目前使用哪种带宽?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请查看"对 PLL 的反馈"功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    带宽为10kHz。
    
    IQIC = 0xC6
    CHAN_BW = 0x14 
    如 Smart RF Studio 中所示 、我还检查了"对 PLL 的反馈"特性、并且禁用了 FREQOFF_CFG 寄存器(0x22)。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用与 SmartRF Studio 中具有25kHz Rx 带宽的 CC1120 169 MHz 通用 PHY 设置相同的设置。

    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我按照预期将 CHAN_BW 寄存器配置为25kHz、现在配置了偏移 
    已根据我的应用需求进行扩展。 
    感谢您的支持。
    此致 Luca