This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 IQ 解调器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/993539/looking-for-an-iq-demodulator

主题中讨论的其他器件:CC1200TRF371109

大家好、

我需要您的帮助来寻找符合客户要求的 IQ 解调器。  

他们最初正在寻找合适的接收器 IC。  其频率为几百 MHz。  

-射频频率应介于100MHz 至400MHz 之间。

信号带宽之一约为20MHz。 通道频率约为10kHz。

为其应用提供的一个示例是 将150MHz 下变频为几 kHz。

他们已检查 CC1200、但其频率与要求不符。  

任何建议都将不胜感激。 我期待您的答复。  

谢谢、此致、

Jonathan