This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:当 TX 更改为相邻通道时、CC1200不会在 RX 模式下产生中断

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/993408/cc1200-cc1200-will-not-raise-interrupt-in-rx-mode-when-changing-tx-to-adjacent-channel

器件型号:CC1200

大家好、  

我的客户正在使用 CC1200、他们发现在将 TX 更改为相邻信道时 CC1200不会在 RX 模式下产生中断。

测试条件:  

  载波频率= 865MHz、通道宽度= 35KHz、 RX 滤波器带宽= 100KHz

  2.异或模式

  3.通道14/15上的 TX、通道15上的 RX

(PS:随附了寄存器文件。)

测试步骤:

  1.将 Tx 设置为通道14,将 Rx 设置为通道15

   2.当 Rx 在通道15接收多个数据包时、将 Tx 从通道14设置为通道15。

   3.检查 Rx 是否可以接收在通道15传输的其余数据包。

他们发现 CC1200无法成功执行测试步骤3、CC1200将在一段时间内不产生中断。

请提供意见、谢谢

.e2e.ti.com/.../registerSetting.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    那么、您说的是、如果您在通道14上发射、在通道15上接收、那么它就可以工作、但是如果发送器和接收器在同一通道上、它就不工作了?
    CC1200没有通道寄存器、那么如何在通道之间进行更改?
    您是否在更改通道/频率时进行校准?
    您是否在没有 WOR 的情况下对此进行了测试、以确定问题是否与软件相关(与您的 WOR 实现相关)或是否与设置相关?