This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:如何使电路板接收来自温度传感器的信息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/992474/launchxl-cc1350-how-to-make-the-board-receive-information-from-a-temperature-sensor

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

很好的夜班人,我从来没有被这种类型的标志弄糊涂,我在做一个活动时有点迷路。 我不时需要电路板来读取有关温度和湿度传感器的信息。 老师要求用 contiki 进行编程、但我不使用或从未使用过。 我一直在关注一些书籍、甚至设法做一些基本的事情、例如举行按钮活动。 因此、基本上我有板和温度传感器、这种光亮有3个连接(GND、VCC 和 OUT)、我想知道我如何在 contiki 中实现它、激活传感器将连接的引脚、并不时获取他的信息、 有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该提供此温度传感器使用的接口。 无论如何、我想它是 ADC、因此您可以尝试使用 ADC 读数来获取温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 ADC、如何使用 ADC 读取温度、我是 Launchpad 的这一部分的一个非常非专业人员 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Contiki 论坛涵盖 Contiki、因为这不 是 TI 产品。 该论坛多次介绍如何使用 ADC、请进行搜索。 在 contiki NG 中、您可以使用 TI 驱动程序、这意味着 CC13x0 SDK 中的 ADC 示例显示了如何使用 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 Contiki 提供了 ADC 读数、您可以访问 https://sunmaysky.blogspot.com/2016/04/contiki-cc2650-adc-demo-using-dio23-as.html?m=1 并将其用作进行温度读数的基础。