This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何在 CC1352R 中将 ULP 传感器控制器与麦克风连接

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/991168/cc1352r-how-do-i-interface-ulp-sensor-controller-with-microphone-in-cc1352r

器件型号:CC1352R

大家好、  

我正在尝试将麦克风与 CC1352R 中的 ULP 传感器控制器连接。 在 Sensor Controller Studio 中、没有连接任何麦克风的示例。 我想知道这是否可能、如果是、我从哪里开始?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有模拟或数字接口的麦克风吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter、  

    我正在使用 Adafruit PDM MEMS 麦克风(https://www.adafruit.com/product/3492)。 它是一个数字接口。  

    谢谢、  

    Hemanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此麦克风需要高时钟速率、我相信您应该使用 PDM 驱动程序(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP24VgJ7gbuZWQrdF16tIg__pTTHBmu__LATEST)、而不是传感器控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将麦克风与 PDM 驱动程序连接。 它工作正常。 我还有一个与之关联的应用程序。 我尝试将其推至超低功耗。 为此、我计划在传感器控制器中使用小型唤醒系统、并仅在有信号时对 CPU 应用程序执行 Ping 操作。  

    是否可以使用 ULP 传感器控制器连接任何模拟或数字麦克风? 不需要是 Adafruit PDM MEMS 麦克风。 如果是、是否有任何示例代码或驱动程序、模拟麦克风也可以正常工作?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDM 麦克风如何工作、您是否始终获得与信号电平无关的 PDM 流? 换言之、您如何检测到电平高于阈值?  

    对于模拟麦克风、您应该能够使用"ADC Window Monitor"示例作为起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论它是信号还是噪声、我始终会获得 PDM。 我的意思是、任何信息和噪声都是背景噪声。 例如、有人讲话时被视为信号、当通常放置在具有背景噪声的环境中时、被视为噪声。 我没有使用此处的阈值、我正在使用 由 PDM 驱动程序转换的原始 PCM 数据、以便我的应用程序进一步处理。  

    谢谢、我将检查模拟麦克风的 ADC 窗口监视器。