This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:禁用无线电

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/990783/cc1312r-disable-radio

器件型号:CC1312R

您好!

使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54收集器示例、是否有办法打开和关闭无线电? 我需要对我的网络运行一些测试、对我遇到的问题进行仿真的最佳方法是定期禁用收集器无线电10分钟。

我已经仔细研究了一个答案、只能提出这个问题、我已经尝试过:

HWREG(PRCM_BASE + PRCM_O_RFCCLKG) = 0x0;
PRCMLoadSet();

但我不确定这是最好的方法、因为我还没有使它正常工作。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过来回更改信道编号来实现了这一目的:

    ApiMac_mlmeSetReqUint8(ApiMac_attribute_logicalChannel, 3);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您提供问题的答案并将该主题标记为已解决!

    此致、
    Ryan