This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:PWM 协议、CC1125工作模式、时钟精度

Guru**** 2521350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/990766/cc1125-pwm-protocol-cc1125-working-mode-clock-accuracy

器件型号:CC1125

你(们)好

AN122号文件第4.3节内容如下:

(与许多竞争对手的解决方案相比、使用 FB2PLL 特性可显著降低所需的晶体精度。)

但是、在文档的第5节中、我们可以看到 FB2PLL 需要"前导码"和"同步字"。

(接收器由能够在前导码和同步字中查找信号频率的专用 DSP 硬件组成。)

这对于 FSK 协议来说很好、

从 FSK 协议文档中、消息的每个帧包含12字节的前导码和4字节的同步字、

但是、PWM 是另一种需要兼容的协议、它不包含前导码和同步字、因此不能使用 FB2PLL。

因此、对于 PWM 协议、晶体振荡器10ppm 的精度不符合 CC1125的工作要求?

在 PWM 中、没有用于数据传输的前导码、因此需要高精度时钟。

我需要确认这是否是机制。 如果它的工作方式与此类似、则需要2ppm 的时钟精度

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的 RX BW 与 phy 无关、如所示  

    由于晶振不准确、RX BW 必须大于最大 SBW 加上最大频率误差。 最坏的情况是 TX 和 RX 侧的晶体误差具有相反的符号。

    RX BW > SBW + 4∗XTALppm∗FRF

    其中 XTALppm 是晶体的总精度、包括初始容差、温度漂移、负载和老化。 FRF = RF 运行频率

    FB2PLL 通过他文档中所述的因数来改进这一点。 由于您没有前导码/同步、因此您必须符合上面的公式。