This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:CC1101-Q1:数字 I/O 输出电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/991247/cc1101-q1-cc1101-q1-digital-i-o-output-current

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

 

我想知道 CC1101-Q1的逻辑0和逻辑1数字输出电流数。

此数字未在 CC1101-Q1数据表中的"2.13数字输入/输出直流特性"中找到。

 

另一方面、我在 CC1101 (非 Q1)数据表的"4.8 DC 特性"中找到了以下说明。

 

  输出电流高达4mA

 

我也可以参考 CC1101-Q1的编号吗?

 

谢谢、

-Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101和 CC1101-Q1使用相同的焊盘单元、但由于 CC1101的额定电压仅为85 C、因此性能可能存在一些差异。对于125 C、我将对 CC1101数字使用一些裕量。 如果数据表中未注明、则未进行测量、因此我无法给出更明确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢您的评论。

    此致、

    -Shibata