This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:我们是否有 Linux 驱动程序代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/990572/cc1125-do-we-have-linux-driver-code

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1120

您好!

祝你度过美好的一天!

 我们是否有 CC1125 Linux 驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供 Linux 驱动程序代码、但如果您搜索"CC1120 Linux"、似乎可以找到一些要从开始的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    祝你度过美好的一天! 感谢您的反馈。