This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120:200kHz RX 带宽

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/990747/cc1120-cc1120-200-khz-rx-bandwidth

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200

关于在 CC1120上使用200kHz RX 带宽、 此帖子声明:

"对于低 IF 情况:为了进行舍入、假设您将 IF 设置为70kHz。 然后、RX BW 将围绕该频率(如模型 C 中所示)进行计算。 但70kHz -100kHz =-30kHz 意味着 RB 滤波器进入负频率。 然后、直流滤波器将移除信息所在位置附近的一些信号。 另一方面、您将具有70kHz + 100kHz、这意味着滤波器将以170kHz 的频率结束。 此时、来自 ADC 的量化噪声开始增加、这意味着您必须具有相当强的信号才能避免信号的这一部分被埋在噪声中。"

在这种情况下、我了解为什么信号的下侧会被高通直流滤波器滤除。 但为什么信号的上限开始被量化噪声所控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的设计带宽相当窄、量化噪声将开始高于 RX BW 超过200kHz 时的热噪声。 因此、基本上是由于 ADC 的设计方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、CC1120上的 RX 滤波器带宽如何超过200kHz? 我认为最大值为200kHz。 (虽然我知道启用 PLL 反馈可以将 RX 滤波器带宽增加1/4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侧面有一个问题、如果您需要使用200kHz RX BW、为什么不使用 CC1200?