主题中讨论的其他器件:CC1312R
您好!
我的客户正在评估1200MHz 的 CC1312R。 目的是查看此器件是否符合日本 STD-T67标准。
客户对其进行了评估、他们能够达到除 ACP 以外的标准。 可以通过调整寄存器和 txPower 来满足 T67要求。
我们知道 TI 未评估1200MHz。 但是、客户认为需要1200MHz。
问题1:
是否可以支持1200MHz? 它位于数据表中、客户期望它。
问题2:
为了清除 ACP、降低 ACP 的寄存器设置是什么、如何降低 txPower、1200MHz 的功耗表是什么?
此致、
请