This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:1200MHz txPower

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/990701/launchxl-cc1312r1-1200mhz-txpower

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

您好!

我的客户正在评估1200MHz 的 CC1312R。 目的是查看此器件是否符合日本 STD-T67标准。

客户对其进行了评估、他们能够达到除 ACP 以外的标准。 可以通过调整寄存器和 txPower 来满足 T67要求。

我们知道 TI 未评估1200MHz。 但是、客户认为需要1200MHz。

问题1:

是否可以支持1200MHz? 它位于数据表中、客户期望它。

问题2:

为了清除 ACP、降低 ACP 的寄存器设置是什么、如何降低 txPower、1200MHz 的功耗表是什么?

此致、