This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:314MHz 设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1003860/cc1310-314mhz-settings

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1020

您好!

我的客户在314MHz 频段中使用 CC1310。

客户正在使用 SmartRF Studio 验证 CC1310上的数据接收情况。 客户的现有产品使用 CC1020。 当他们将 CC1020更改为 CC1310时、传染距离变得更短、因此他们希望对此进行改进。

SmartRF Studio 设置将频率设置为314MHz、将偏差设置为2kHz。 在 SmartRF Studio 中、当我将其设置为314MHz 时、我们会收到警告。

对于 CC1310的接收设置、您有什么建议吗?
由于客户的情况、发送端的规格无法更改。

SmartRF Studio 2.19.0
CC13x0 SDK v4.10

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 数据速率为2.8kbps。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC1310、使用2.5kbps 或5kbps LRM PHY 在 LP 之间测试初始距离估算。

    2.8kbps 是一个非常窄的频带、因此 CC1312比 CC1310更适合、因为 Rx 带宽将更小。

    对于 CC1310、Rx 带宽将为49kHz;对于 CC1312、Rx 带宽将为8.5kHz。

    对于低数据速率应用、请阅读以下应用手册、因为它对位重校正很重要: www.ti.com/.../swra566

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。 我告诉了客户。

    此致、