This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:基于 CC1310和 CC1190的940MHz 参考设计查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, LAUNCHXL-CC13-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1001014/cc1310-inquiry-on-reference-design-for-940mhz-based-on-cc1310-and-cc1190

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190LAUNCHXL-CC13-90

您好!

去年、为了促进物联网行业的发展、韩国射频法规新增了940MHz 频带。

(940.2MHz ~ 944.2MHz)

在 EIRP 中、940MHz 频带内的最大输出功率为200mW (23dBm e.i.r.p.)

我将查看 SWRA517应用手册、其中 CC1190 FEM 是基于 CC1310设计的。

我不确定 该参考 设计是否能够在940MHz 下正常工作。

乍一看、SAW 滤波器似乎被合适的滤波器所取代。

您的建议值得感谢。

 

此致/Jaewon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅为此设计测试了915MHz 频带。 您可以获取 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC13-90 并为 SAW 滤波器使用0欧姆电阻器、然后进行一些测量。 我怀疑应该对设计进行一些调整、以提供更好的性能。

    是更接近 ETSI 或 FCC 的韩国法规(换句话说、2的要求是什么。 和3. 谐波。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩国法规仅定义了使用940MHz 频段的器件的最大杂散发射级别

    如下表所示。

    正如您所说的、我将使用 LAUNCHXL-CC13-90测量射频性能。

    在此之前、我想问您一些问题。

    1) 1)  对于 940MHz 频段、是否考虑了 CC1190与 swra517中天线连接器之间的匹配电路?  

    2) 2)您是否有测试940MHz 频段的计划?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该条例似乎受到欧盟规则的启发。 EU LP 旨在为欧盟规则提供最佳性能、但 LP 具有几个陷波以抑制2。 869.5MHz 的谐波。 要在940MHz 上使用、必须相应地调整陷波的组件值。  

    1:我们尚未考虑或测试此设计的940MHz。 可能唯一需要做的更改是调整陷波频率、因为您只需要23dBm 的输出功率。  

    2:否 我们尚未看到对该频率的任何要求、因此我们没有在这里做任何工作。 如果卷很有趣、可以将其添加到待办事项列表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高于930MHz 的频率范围内、SmartRF Studio7的 TX 功率菜单中仅提供13dBm 的功率。 我想使用 SmartRF Studio7软件将 LP13-90的 TX 功率设置为26dBm。 你可以告诉我吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -在"RF Design Based on"下拉菜单中选择正确的 Launchpad。

    -将频率设置为915MHz

    -设置所需的功率级别

    -请注意右端 PAN 中 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.txPower 字段中设置的值。

    -将频率设置为914 MHz

    - 双击  CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.txPower 字段中设置的值,并写入您找到的915MHz 值

    不必担心 TX 功率未知、它是设置所用功率的.txPower 值。