主题中讨论的其他器件: CC1190、 LAUNCHXL-CC13-90
您好!
去年、为了促进物联网行业的发展、韩国射频法规新增了940MHz 频带。
(940.2MHz ~ 944.2MHz)
在 EIRP 中、940MHz 频带内的最大输出功率为200mW (23dBm e.i.r.p.)
我将查看 SWRA517应用手册、其中 CC1190 FEM 是基于 CC1310设计的。
我不确定 该参考 设计是否能够在940MHz 下正常工作。
乍一看、SAW 滤波器似乎被合适的滤波器所取代。
您的建议值得感谢。
此致/Jaewon