This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于功耗

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1004435/cc1312r-about-power-consumption

器件型号:CC1312R

您好!

我有一个使用 CC1312R 的定制板。 我使用的 TI-RTOS 我做了一些工作、从我的其他帖子中可以看到我做了些什么来获取信息。 有 MEMS 和温度传感器、我通过 RF 发送它们的数据。 问题是功耗。 我测试了无源组件、功耗为20nA。 我在任务中使用睡眠功能使 MCU 进入睡眠状态。 其中一项任务是5秒的睡眠功能。
当我将 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 设置为0x2时、它消耗1.25mA 电流、5秒睡眠功能正常。  当我将  SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 设置为0x3时、消耗的电流为89uA、而5秒的睡眠功能无法正常工作。 需要10秒。 我希望它根据睡眠功能(5秒)按预期工作、并且消耗尽可能低。  

在软件中、SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 设置为0x2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已验证在 Launchpad 上运行代码会消耗哪些电流? 我提出的原因是、您在之前的帖子中遇到了相当多的硬件问题、我想知道这是软件还是硬件问题。  

    您写入您使用  SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 等。 这是否意味着您没有使用 syscfg? 我尚未仔细查看您的所有主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有机会在短时间内使用 Launchpad 运行相同的代码。 我认为以前的硬件错误是过去遗留下来的。 我非常确信电路板上有48MHz 晶体和32.768kHz 晶体。 是的、我不使用 syscfg。  

    在该帖子中 、问题是晶体(24MHz)使用错误。 但现在我确信它是48MHz、代码在调试而不是调试时工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化某些操作:如果您使用 SDK 中的空示例进行测试、LED 会以何种速率闪烁? 比较在 LP 上运行的情况。  

    使用与您的软件中相同的振荡器源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按预期运行空示例。 问题出在我的软件方面。 非常感谢。