This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:直通模式

Guru**** 2535270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1004800/cc1125-pass-through-mode

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1120

你(们)好

由于我们需要解析 PWM 代码、CC1125必须处于"直通模式"。

但是、CC125的直通模式会引入以下问题:

主平台的芯片需要连续读取 GPIO 以获得传输的信号、因此无法休眠;

如果您不睡觉、功耗将无法达到标准。请问是否有解决此问题的计划

2.从数据表中可以看出、在直通模式下、CC1125不检测和处理 GFSK 编码的前导码和同步字、

  那么、我们可以自己解析 GFSK 编码数据吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我已经指派了一些人来为您研究这个问题。

    同时、您能否解释一下您的意思:"在数据表中、在直通模式下、CC1125不检测和处理 GFSK 编码的前导代码和同步字"。 您在数据表中的哪个位置找到了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您谈论直通模式时、您是指串行模式还是透明模式? 我们的器件上没有任何所谓的直通模式。

    此外,我不知道你要求解决哪些问题。 如果在串行/透明模式下使用 CC1125、则 MCU 必须连续读取数据、并且无法让 MCU 在睡眠时连续读取引脚。

    建议使用 CC1125的方法是在 FIFO 模式下使用它。 这样、无线电会查找数据包(前导码+ SYNC) 并填充 FIFO 中的有效载荷。 然后、它唤醒 MCU (一直处于睡眠状态)、MCU 读取 FIFO。

    当您未在 FIFO 模式下使用对讲机时,您的 MCU 必须解析所有传入数据。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    直通模式为 "透明串行模式"。  在 CC112x 用户指南(swru295e.pdf) secion 8.2.2中、我们可以找到介绍。

    2.当"开发套件"设置为"透明模式"时、我们可以在 示波器中观察 PWM 信号(波形)。

      但我们还需要在"透明模式"下对 GFSK 调制进行解码。  

       我们使用 DKB 在透明模式下测试 GFSK:

      当 RX 处于 FIFO 模式时、它可以解码来自 TX 的 GFSK 消息、

      但是 、当 RX 处于透明模式时、TX 发送 GFSK 消息后、我们无法观察 到示波器发出的与 RX 连接的任何常规信号(波形)。  

      那么、我们想知道、 是否可以在透明模式下对 GFSK 进行解码?

      或者、我们是否需要 为此设置一些特殊的寄存器字段?

      期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siri,

    是透明模式、

    我们必须使用透明模式、因为我们需要解析 PWM 数据;

    我们能否在透明模式下解析 GFSK 数据?因为我们需要与 PWM 和 GFSK 数据兼容(同时处理);

    外部 MCU 无法休眠。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC112x 可以在透明模式下接收2GFSK、但不能接收4GFSK。

    下图显示了 透明模式下的 CC1120 (没有 CC1125)、速率为38.4kbps (使用 SmartRF Studio)。

    另一个 CC1120用于发送数据包(前置+同步+长度+有效载荷)。 有效载荷为0x55、0x00、0x55、0xFF、0x55、 0xFF:

    Siri