This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC1121 &放大器;DN038 PCB 天线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1004781/cc1121-cc1121-dn038-pcb-antenna

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: CC-ANTENNA-DK2

你(们)好。

我们公司正在考虑推出适用于多个地区的产品、因此必须支持多个频段。  

我们将使用 CC1121和 DN038 PCB 螺旋天线。  

所需的频段为868MHz、915MHz、920Mhz 和866MHz

1.我已经读取了 cc1121的 DS、它似乎不支持866MHz、这是正确的吗?

2.我们必须为每个频带重新调整天线、还是只进行一次调优就足以满足所有频带的需求?

此致

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    DN038天线可调谐至866-920 MHz。 主要问题是天线的带宽、这取决于 GND 平面的尺寸。

    CC-Antenna-DK2套件使用此天线、GND 平面为63 (长度) x 43 mm (宽度)、BW 为37 MHz。  

    从 CC-Antenna-DK2报告:

    • 优点:紧凑型天线设计、在868MHz 时平均效率为63%、在37MHz 时带宽良好。 这是第二个推荐用于868MHz、915MHz 或920MHz 的通用天线。 套件天线具有相似的效率性能(请参阅 A.34节)。
    • 缺点:匹配取决于外部分立式元件和 PCB 厚度。 建议天线匹配网络具有严格的容差。 带宽(VSWR:2)不足以同时满足868MHz 和915/920MHz 的要求、只有一个匹配项。 如果天线设计有空间、则应改用电路板9 (请参阅第2.1.9节)、因为这具有更高的效率(平均80%)和更好的带宽(122MHz)。

    GND 平面的尺寸?

    您是否可以使用 DN024天线来实现更高的带宽?

    允许多个 BOM 涵盖866-868 MHz 和915-920 MHz?

    https://www.ti.com/lit/swra496

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1121支持866 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往的好建议 谢谢