This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:红色 LED (DIO6)始终亮起、并且没有运行的应用

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1004578/cc1352r-red-led-dio6-always-on-and-no-application-running

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好。

我的团队开发了一个定制板、其设计类似于 CC1352R Launchpad、运行的应用程序是 TI-15.4 RTOS 传感器示例的修改版本。 我们测试了生产批次中的一些 PCB、它们工作正常。

然而、一个电路板有一个奇怪的行为。 我们可以将其刷写一次(应用程序+引导加载程序)并运行应用程序。 但是几分钟后、我们按下了复位按钮-之后、应用程序似乎不再执行。 我们能够读取微控制器 IEEE 地址、闪存应用和引导加载程序固件、擦除整个闪存和读取存储器(通过 JTAG 接口/XDS110和 Uniflash)。 但是、在刷写应用程序+引导加载程序固件几秒钟后、红色 LED (DIO6)亮起、所需的应用程序无法运行(似乎没有发生其他情况)。

我们测量了主电源引脚中的电压、并与工作板进行了比较。 结果大致相同、即:
VDDS ~= 3.48V
DCDC_SW ~= 1.66V
VDDR ~= 1.66V

如果您有任何帮助了解该问题并使该板再次正常工作、我们将不胜感激。

提前感谢您、

布鲁诺