This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:设计文件和产品信息中的不一致

Guru**** 2572175 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1002960/lpstk-cc1352r-inconsistencies-in-design-files-and-product-information

器件型号:LPSTK-CC1352R

我正在尝试为 LPSTK-CC1352R 设计子板。 插入到接头中的东西、如 Arduino 屏蔽。

也许我在这里遗漏了一些东西、但我下载了设计文件、并注意到文件和产品图片之间存在不一致之处。

具体而言、商品图片中显示的标题类型和间距与最终封闭器件提供的.step 相匹配。

然而、这些似乎与设计文件中提供的光绘文件以及介绍性文档中提供的基本引脚不同。

是否有人可以告知、由于 LPSTK-CC1352R 目前正在生产、该文档的哪些部分代表该 LPSTK-CC1352R?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布一些屏幕截图并更详细地解释您的意思不一致? 由于.step 文件描述了外壳、因此无法直接将测量值与光绘文件进行比较(但光绘线中中心到中心的距离应与引脚行中心到引脚行中心的距离相同。)