This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:符合 EN 300113、EN301166、AS/NZS 4768标准

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1003703/cc1125-en-300113-en301166-as-nzs-4768-compliance

器件型号:CC1125

我已经测试了 cc1125、以查看它是否有机会通过  EN 300113、EN301166、AS/NZS 4768。 但是、我看到 Sverre 的帖子说 CC1125由于互调测试而无法通过 EN 300 113。 我在450MHz 至470MHz 之间进行测试、并具有一个具有内部 LNA 的 FEM。 当我根据 EN 300113测量互调时、在2.4kbps、5kHz BW、+-1.2kHz 偏差下、其故障率约为5dB。 ACR 看起来足够好、但在1MHz 时进行阻断也是5dB。 此外、我无法将数据速率降低得太低。

有没有人成功通过 EN 300113获取 CC1125、或者我现在应该放弃并寻找其他解决方案? TI 产品系列中是否有任何其他器件可以构建无线电以满足 EN 300113、EN301166、AS/NZS 4768的严格接收器测试要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据基于官方 验证测试的 CC1125数据表、CC1125将在410-480MHz 频段的高性能模式下通过 EN 300 113。

    您可能 需要降低数据速率才能通过严格的接收器测试。 请使用1.2kbps (CAT 1设置) PHY (或300bps PHY)进行测试、以查看这是否有用。