This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在430或868 MHz 频带中寻找点对点连接

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1002502/looking-for-point-to-point-connection-in-the-430-or-868-mhz-band

主题中讨论的其他器件:CC1120

大家好、  

对于点对点连接、我们的客户需要一个约1公里的套件 它应该在430或868 MHz 范围内。 只需按下一个按钮即可传输少量数据。
应使用2个或更多摄像头的无线电控制版本。 为了能够测试连接和距离、您可以推荐什么?

目前、我们的客户正在查看下面的这三个套件。 如果需要、请建议提供更好的套件。  

https://www.ti.com/tool/CC1201EMK-868-930

2 .https://www.ti.com/tool/CC1121EMK-868-915

https://www.ti.com/tool/CC1120DK

请帮助推荐合适的套件、并分享 距离估算、使用了哪些无线电设置? (如调制、频率偏差、数据速率、带宽)
此外 、您可以推荐哪些天线?

提前感谢您的支持。  


此致、
Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关距离估算、请访问 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR。 这样做将使您更好地了解不同参数如何影响范围。  

    对于远距离应用、通常需要低数据速率来实现窄带系统。 为此、CC1120提供了最佳性能、这意味着它们应该研究 CC1120DK。  

    但是:低数据速率会触发将按钮推送到摄像头的延迟。 这是否正常?  

    套件附带的天线具有良好的性能。