This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1101连接到 CC1310

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1003180/cc1310-cc1101-connection-to-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

CC1101和 CC1310之间的连接是否可以正常工作?

客户测试:

在 SmartRF Studio 中进行测试时、在 TX 模式下无法以434MHz 和 CC1310传输数据、在 RX 模式下无法以 CC1101传输数据。
相反、数据被接收。
您有解决方案吗? 我已经了解了现有的迁移指南、但无法找到解决方案。

谢谢、

Franz