This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:433M 中的最大数据速率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1001729/cc1312r-maximum-data-rate-in-433m

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、

我的客户想知道433M 中的最大数据速率。

请在这里提供帮助吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SmartRF Studio 中有一个433MHz PHY、数据速率为200kbps。

    这对于客户来说是否足够的数据速率?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    客户希望数据速率超过1Mbps。 433M 是否可以使用 HS 模式?

    我 知道、CC1310有一个4 FSK 测试模式、在433M 下可达到1.5Mbps。

    CC1312r 是否具有此类测试模式?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是否是一个重要的机会? 我们需要描述433MHz 新高速 PHY 的特性以支持这一特性。