This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何使用 syscfg 为 SPI 引脚命名。

Guru**** 2553940 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1002735/cc1312r-how-to-giving-a-name-to-spi-pin-using-syscfg

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

我正在尝试使用 syscfg 工具配置 SPI。

我在为 特定 SPI 引脚指定重要名称时遇到问题、例如 、我希望 SPI_CLK 引脚的名称将是 FLASH_SPI_CLK。

感谢您的帮助。

Kobi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕这是不可能的。 我甚至不知道为什么他们可以选择在 SysConfig 中设置名称。

    我建议您在代码中使用定义来给出差分信号的可用名称:

    #define FLASH_SPI_CLK CONFIG_PIN_x

    BR

    Siri