This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可变 BT (0.2、0.3、0.5) GMSK 和可配置符号速率(9600 - 19200SPS)的器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1001128/device-with-variable-bt-0-2-0-3-0-5-gmsk-and-configurable-symbol-rates-9600---19200-sps

主题中讨论的其他器件:CC1125

我们已经考虑了 CC1125、并已排除它、因为以下 E2E 主题上的响应:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1000063/cc1125-gmsk-200-mhz-operation

TI 是否有能够满足这些要求的器件:

  • 450MHz、216-222MHz
  • 可变 BT (0.2、0.3、0.5) GMSK
  • 可配置符号速率9600 - 19200SPS

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC13xx 可能会实现最后两点。 需要进行一些覆盖才能使不同的 BT 具有以下含义:我们仅为较大的客户执行此操作。 但它们不支持216MHz 频带。