This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:检测空闲模式

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/999237/cc1312r-detect-idle-mode

器件型号:CC1312R

您好!

simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54 TI RTOS 的收集器示例

我不希望我的器件进入空闲模式。 我已在 app.cfg 中进行了设置:

Task.enableIdleTask = false;

我如何证明未调用 IDLE? 不幸的是 ,postNotifyFxn()似乎没有涵盖空闲模式。

非常感谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您为什么要禁用空闲任务。 空闲任务与器件的不同功耗模式无关、并且当空闲线程运行时、低功耗器件可置于较低功耗模式(这意味着即使您在其中有空闲任务、器件仍将进入待机模式)。 空闲任务以最低优先级运行、并执行后台任务、例如系统堆栈检查(如果启用)、CPU 负载确定(如果启用)等

    您可以使用 ROV (运行时对象视图)调试正在运行的任务。

    有关详细信息、请参阅以下 SLA:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJ5GKtlWu9o0mNaNx6ItPQ__pTTHBmu__LATEST

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 过去、我遇到了 SPI 驱动器和节能模式的问题、即由于上电延迟、驱动器响应速度不够快。 我在 app.cfg 中也禁用了所有节能和空闲模式。

    我想我再次遇到问题、但事实证明是由于连接了 Launchpad 进行编程。 这说明了调试运行时没有看到任何问题的原因、因为调试会驱动线路。 现在我已将其删除、我不再看到问题。

    谢谢、

    Andy