This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:代码覆盖率分析复制了 csv 数据

Guru**** 2559750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1000269/cc1312r-code-coverage-analysis-duplicated-csv-data

器件型号:CC1312R

您好!

我们根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-code_coverage_compiler.html 设置项目 以进行代码覆盖收集和分析。

一切都很好、除非我们运行分析、它会构建两次。 因此、*。csv 文件中的数据增加了一倍。 上载的示例 main.csv 文件、您可以在其中看到每个函数调用都是重复的。 我检查 了 pprofout.prf 文件、没有重复的迹象。

我们在项目中是否缺少任何选项? 或者、这是我们必须接受的行为?

e2e.ti.com/.../main.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪曼塔斯

    这真的很奇怪。  我只是尝试了这一点、看看在创建应用手册时是否出错、我在一个文件的 csv 中看不到同样的问题。

    但我确实看到了另一个文件(未在此处捕获整个文件、但可以在末尾看到复制):

    我看不到任何方法来控制它。  我将跟进我们的编译器团队、但我怀疑这是一个错误。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已针对编译器提交了一个错误以跟踪此情况: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10347

    现在很遗憾、唯一的选项是从 csv 文件中删除额外的行。  我想你可以有一个执行它的小脚本。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰斯

    响应容器。 现在、我们将编写一个脚本以删除这些额外的行。 尽管修复会更好。  我希望 很快就能解决这个问题。