This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:晶体精度调整

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998828/cc1200-crystal-accuracy-sizing

器件型号:CC1200

您好!

我需要使用 CC1200调整433.92MHz 接收器应用的晶体精度。

为此、我想考虑发射器的频率漂移、从而考虑其晶体精度。

我尝试使用应用手册 SWRA122中的以下公式执行此操作:

BW 通道> BWsignal +(4×XTALppm×FRF)

但是、如果发射器和接收器的晶体具有相同的 ppm、则此公式似乎可用、但我的情况并非如此。

以下是我的功能:

发射极:

  • XTAL ppm:55ppm
  • 载波频率:433.92MHz
  • 频移:+-25kHz (偏差50kHz)

接收器:

  • 载波频率:433.92MHz
  • RX 滤波器:300kHz

如何利用此功能推断 Rx 晶振 ppm?

 此致

武术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    晶体调优记录在以下应用手册的第6章中: https://www.ti.com/lit/swra640

    如果您想偏移频率偏移、则可以使用内部寄存器或使用晶体上的外部负载电容器来实现这一点。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在等式  BW CHANNEL > BWSIGNAL +(4×XTALppm×FRF)中:

    对于 TX 侧为2*XTALppm,  对于 RX 侧为2*XTALppm。

    这意味着您具有以下公式:

    BW 通道>BWSIGNAL +2*55ppm*433.92M+2*X*433.92M。  

    在这里、BW 通道为300kHz、即保持 RX 滤波器设置。 要精确测量 BWSIGNAL、请使用频谱测量95%的 OBW。 然后您可以找到 X   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的反馈。

    我已经推导了上述公式,但我有一些疑问。

    BW 通道>BWSIGNAL +2*55ppm*433.92M+2*X*433.92M

    关于 OBW、是否有公式可以推断它?

    我们可以使用 Carlson 的规则吗? 数据速率+ 2 * FM_Deviation

    此致

    武术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 GFSK、Carsons 规则会提供比实际更高的 OBW。 您可以使用它获取非常保守的数字、也可以使用频谱分析仪测量 OBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!