您好!
我们正在开发一个基于 CC1312R 的项目、该项目运行 TI-RTOS 和 TI-15.4堆栈。 目前、我们使用 SimpleLink SDK - simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04。
我们设置的器件配置:
我们使用外部 HF 48MHz 时钟、并且 XOSC 电容器阵列修改被禁用。 extern XTAL 上没有电容器。
当 TI-15.4堆栈初始化并运行时、我们会测量正确的频率- 48MHz。 但是、当 TI-15.4未初始化时 、我们测量的频率比48.5 MHz 高500 kHz。
我们在原型和 CC1312 Launchpad (LAUNCHXL-CC1312R1)上进行了测量-结果相同。
TI-15.4堆栈是否以某种方式控制/更改 XOSC 电容器阵列、或者它是否执行任何可能影响频率的其他操作?
TI-15.4配置为信标模式、频率为868MHz、通道0、200kbps、2GFSK。