This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200链路速率不匹配

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/999772/cc1200-cc1200-link-rate-mismatch

器件型号:CC1200

您好!

如果收发器应接收链路速率略有不同的数据形式源、用户指南建议调整 TOC_CFG 寄存器(第98页)中的 TOC_LIMIT 域。

不清楚设置01和11应使用什么阈值。 为什么阈值的单位以% ppm 为单位? 链路速率(例如200kHz)的阈值(以 Hz 为单位)是多少?   当 TOC_LIMIT 不为0时、您是否有任何有关选择 TOC_PRE_SYNC_BLOCKEN 和 TOC_POST_SYNC_BLOCKEN 的建议?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的设置将取决于数据速率错误。

    您能否更详细地介绍一下您的设置中的数据速率误差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    链路速率为172.800kbps 的 CC1200收发器应从链路速率为172.800kbps 和173.076 kbps 的两个源接收数据。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从用户指南中:

    根据给定的数字、您应该能够使用标称设置接收到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际系统中、如果链路不匹配0.16%、则当默认 TOC_LIMIT=00的数据包大小大于50字节时、CC1200会丢弃数据包。 我必须使用  TOC_LIMIT=01。 在这种情况  下、源时钟没有错误率为0.16%的丢包、但源时钟错误率为0%的丢包。

     您可以推荐 TOC_PRE_SYNC_BLOCKEN 和 TOC_POST_SYNC_BLOCKEN 的哪些设置?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我习惯"重放"按钮位于左侧、但有时它是"认为已解决"按钮、因此按下了错误按钮。

    我看到、对于数据速率容差为1%的 PHY、我们使用了 TOC_CFG = 0x4E