This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312和 CC1200 @ 500kbps 之间的通信

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1000040/cc1312r-communication-between-cc1312-and-cc1200-500kbps

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1200

我正在尝试将1312与使用 CC1200 @ 500kbps 的现有无线电网络配合使用。 我将 SmartRF Studio 与1312 LaunchPad 配合使用、并将具有 CC1200的 TrxEB 板用作初始测试、但无法使用提供的配置文件或对其进行修改以任何数据速率实现双向通信。 这两个芯片之间的跨器件通信是否还有其他必要条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已确保两个器件的以下内容相同:

    -同步字  

    -数据速率  

    -偏差  

    -调制格式  

    还要检查两个器件是否以完全相同的频率发送(它们之间的频率偏移小于~10ppm)